This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 部件可用性

Guru**** 2964830 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210-Q1, TPS629210, TPS62902, TPS62140, TPS54320, TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067866/parts-availability

线程中讨论的其它部件:TPS629210-Q1, TPS629210, TPS62902, TPS62140, TPS54320, TPS54326
当前供应链问题如何支持新设计?
设计之初提供的所有部件(TPS54218RTER, TPS62902RPJR,TPS22990DMLR,TPS62140ARGTT)现已无库存且交货时间长。  
谢谢,
戈登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,戈登,

    TPS62902和 TPS62140的输出电压和输出电流要求是什么? 如果输出电流等于或小于1A,您是否愿意使用新一代降压转换器 TPS629210或 TPS629210-Q1? IC 和 EVM 现已推出。 请在下面的链接中查看它们。

    https://www.ti.com/product/TPS629210?keyMatch=TPS629210&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,

    TPS62902为2.5V <1A

    TPS62140为4V > 1.5A

    TPS629210是否具有可编程软启动? 我们 的输入电源对浪涌要求非常敏感。

    此外,我看不到 TPS629210的任何可用性...

    谢谢!

    戈登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,戈登,

    TPS629210没有可编程的软启动,它采用典型500us 上升时间固定。 TPS629210目前正在进行生产前审查,将于本月末发布。

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,  

    您能否推荐一些具有可配置软启动功能的零件?

    谢谢!

    戈登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,戈登!

    Nancy 将很快回答您的问题!

    此致

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,戈登,

    我们有许多部件可编程软启动。 例如 TPS62902和 TPS54326,TPS54320等,但它们都缺货。   

    谢谢,

    南希