This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064A:ADC 参考电压是多少

Guru**** 2693255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068304/ucd3138064a-what-is-the-adc-reference-voltage

部件号:UCD3138064A

您好,

 我在 TI 文档中看到了 ADC 参考电压的选项。但我没有找到“内部 ADC 电压参考”和“AVDD”的相关描述。  请告诉我这些值是什么,它们的详细描述在哪里?

        

ADCCTRL.ADC_SEL_REF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部 ADC 电压参考电压为2.5V,所有从 IC 工厂进行的测试均基于2.5V。 请勿使用 AVDD (3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到此描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中给出了这一信息。