This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:固件使用问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068060/bq35100-firmware-usage-issue

部件号:BQ35100

大家好,团队

以下是客户提出的一些问题可能需要您的帮助:

使用锂主电池,计量芯片 BQ35100 (包括3种模式,累加,SOH,EOS,根据数据表, EOS 专为氯化锂离子设计)。

2.使用 BQ35100固件的步骤是什么? 是否需要燃油培训? (他们将使用 EOS)

3.关于锂亚硫酰氯化物,是否有任何推荐用于此电池的芯片,其功耗较低(工业现场使用)?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    EOS 应用于 LTC 电池化学。 数据库中应提供准确的电池,否则不应使用。 BQ35100是唯一可用的主仪表。

    请记住,在大多数情况下,EOS 模式不能准确地表示 SOH,而只是服务终止的警报。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    [引用 userid="410823" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1068060/bq35100-firmware-usage-issue/3952629#3952629"]请记住,EOS 模式在大多数情况下都不能准确地表示 SOH,它只是服务终止的警示[引用]。

    如果完全了解 SOH,它是否设置为“累加”模式并进行电池培训?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我不确定你的问题,这个量表有3种不同的模式,就像你在最初的问题中提到的那样。 一次只能使用一种模式。 由于 LTC 电池通常用于长期项目(5-15年),EOS 模式设计为使用极少的电流。

    累积模式要求量表在较长时间内处于活动状态,如果您错过了一些放电或未考虑自放电,量表估计值将不准确。 由于该仪表是用于主蓄电池,因此没有关于该仪表的学习/培训。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒