This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:ChemID 表征

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068426/bq27531-g1-chemid-characterization

部件号:BQ27531-G1
“线程”中讨论的其它部件:测试GPCCHEMBQEVSWBQSTUDIO

我们在一个产品系列中使用 TI 电池电量计 bq27531。 我们已通过测试台和 GPCTool 成功完成了第一批电池单元的 ChemID 表征。 然而,我们现在需要使用另一个电池单元,该电池单元在电化学特性方面显然有所不同。 GPCTool 未找到正确的匹配项。 最终结果是跑步与跑步之间的偏差仅为2.5 - 3.5 %。 (对于第一批电池,重复使用 GPCTool 导致偏差为“仅”1,5-2,2%)

最佳化学 ID:2079最佳化学 ID 最大偏差,%:3.35
  
所有 ID 的汇总,最大值为 DoD 偏差低于3%  
  
Chem ID max DOD error,% Max R deviation,Ratio
0 0 0 0
  
警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元格发布新的 chem ID。 请联系您的 TI 代表,将细胞送往达拉斯进行表征

 

所以,问题是:我们是否需要一个由您在达拉斯的工程师提供的新的 CHEM ID? 这样做的条件是什么?

此致,Nils Larsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils 您好,

    您可以发布细胞制造商型号信息吗? 请检查收集数据时电池是否没有任何保护电路。 我向您发送了一份朋友请求,如果您不想在论坛上发布详细信息,您可以直接向我发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 保护电路实际上已连接,但我在提交给 GPCCHEM 工具之前对电压进行补偿。 我会将数据表作为私人信息发送给您。

    我的保护电路补偿程序如下:
    我进行了一项预实验,将相关充电/散点范围内的电流从-500 mA 到+600mA 的17个步骤进行了调整,将裸电池电压(用 Fluke 175万用表测量)与 bq27531的端子处的电压进行比较。 如果我使用103欧姆的电阻进行补偿,则可能是非常适合的电阻。 因此,提交的电压是否为裸电池电压+/- 1 mV,至少在 Fluke 175作为参考足够好的情况下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils 您好,

    表征过程将需要多个新细胞,同时去掉保护膜,需要数月时间。 我建议使用裸单元格的日志来仔细检查所有内容是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我们一定会先进行双重检查。 您是否可以向我转发表征过程的详细信息:我们是在谈论2,3个月还是更多个月? 这会给我们带来什么损失? 我们是否需要升级 bq27531芯片的固件才能使用(新?) 化学 ID? 如果是,我们将如何获得固件升级(什么文件类型)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils 您好,

    有一个细胞表征队列,根据当前负载,它可能需要大约2到6个月的时间。 所有已有特征的电池都将在 Chemistry 数据库中列出,并在 bqStudio/bqEVSW 中提供。 固件不会更改,但需要将新的 ChemID 编程到固件中,并需要创建新的金色图像。