This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:绕过隔离

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068222/ucc21750-isolation-bypassing

部件号:UCC21750

您好,

我想将此门驱动器与一个总线直流电压为6kV 的高压高端开关一起使用。 在数据表中,除了5.7kVrms 外,我发现了不同的隔离规格,但我不确定是否符合我的要求。

我的另一个解决方案是使用这个隔离门驱动器忽略隔离墙,因此我将 COM 和 GND 端子连接在一起,以获得一个公共接地。 我会在驾驶员之前通过隔离变压器生成隔离屏障,以生成逻辑侧的5V 电压和电源侧的双极电压,所有这些电压都是 COM/GND。 这是可能的应用程序吗?

如果没有,您能否建议使用另一个具有高电流功能的非隔离驱动器?

谢谢你

斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡诺

    您将使用的电源开关的部件号是多少? 6kV 总线电压非常高,栅极驱动器没有足够的间隙来满足安全隔离要求。 请仔细确认您的总线电压确实为6kV

    IEC  60664-1规定了 CE 合规性的爬电距离/间隙要求,对于6000V 的工作电压,该要求大约为30mm,比我们的强化隔离驱动器提供的电压高出3-4倍。  

    [引用 userid="453060" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1068222/ucc21750-隔离-绕过"]

    我想将此门驱动器与一个总线直流电压为6kV 的高压高端开关一起使用。 在数据表中,除了5.7kVrms 外,我发现了不同的隔离规格,但我不确定是否符合我的要求。

    [/引用]

    UCC21750隔离的额定工作电压高达2121V,如果没有额外的隔离器,则不适合此应用。

    [引用 userid="453060" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1068222/ucc21750- isolutation-broutings"[引用 userid/support-management-group/power 管理-management/f/power 管理-forume/1068222/ucc21750-隔离旁路]另一种解决方案是使用这种隔离门驱动程序忽略隔离屏障,因此 我会在驾驶员之前通过隔离变压器生成隔离屏障,以生成逻辑侧的5V 电压和电源侧的双极电压,所有这些电压都是 COM/GND。 这是可能的应用程序吗?

    这也是有效的, 但请注意,数字隔离器的要求也非常高。 据我所知,不存在单个隔离 IC,可提供30毫米的爬电距离。  

    如果您的直流工作电压为真正的6kV,您可能需要查看光纤的数字通信,这可以轻松地提供您需要的隔离。  

    据我所知,适用于6kV 操作的直流-直流模块现已推出。  

    [引用 userid="453060" url="~/support/power-management-group/power-management (电源管理)/f/power-management-forum/1068222/ucc21750- isolation-brouting]如果没有,您能否建议使用另一个具有高电流功能的非隔离驱动程序?
    [/引用]

    我们的非隔离驱动器没有短路保护和其他功能,如 UCC21750。  

    我认为这项申请是不合适的。  

    如果您有任何疑问,请告诉我。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    季米特里,您好!

    感谢你的回复。

    我们拥有并想要使用的电源开关是  Infineon 的 FD250R65KE3-K,额定电压为6.5 kV,我们希望将其与高达6 kV 的总线电压一起使用,以生成 用于感应负载测试的高压脉冲链。 目前,我们的实验室中有一个原型,它可以正确驱动(就我们所尝试的而言)此模块,并使用 UCC21750的栅极驱动电路,总线电压为5kV。

    如果使用驱动程序时忽略了连接 COM 和 GND 的内部隔离并提供了正确的外部隔离(例如,您建议的光纤),我可以尝试使用此解决方案。 我之所以想到这一解决方案,是因为我们在上一个项目中已经使用了该驱动器 IC,我们有足够的信心。

    无论如何,我不会使用集成保护电路,因此,像我之前所说的那样,建议另一个具有类似电流容量的驱动器,即使没有保护,也是可以接受的。

    关于隔离的直流-直流,我发现  了来自 Recom 的 REC3.5-2415DRW/R10/A,声明测试了1s 的10kVDC 隔离电压。 在 Recom 网站上,我找到  了一个转换工具 ,1的10kVDC 隔离对应于4.95kVDC 连续隔离。 它是否是适合我范围的可靠设备? 您提到的直流-直流模块是否 与此类似,或者您是否想到了其他设备?

    祝你度过美好的一天!

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡诺

    [引用 userid="453060" url="~/support/power -management/f/power -management-forum/1068222/ucc21750-isolation-butrobing/3953442#3953442">如果使用驱动程序时忽略了连接 COM 和 GND 的内部隔离并提供了正确的外部隔离(如您建议的光纤),我可以尝试使用此解决方案。 我之所以想到这一解决方案,是因为我们已经在上一个项目中使用了该驱动器 IC,而且我们有足够的信心。

    连接 COM/GND 正常,驾驶员将正常工作。

    [引用 userid="453060" url="~/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1068222/ucc21750-隔离绕过/3953442#3953442"]关于隔离直流-直流,我发现 经测试的 REC3.5-2415DRC/R10/A  的电压为10kVDC。 在 Recom 网站上,我找到  了一个转换工具 ,1的10kVDC 隔离对应于4.95kVDC 连续隔离。 它是否是适合我范围的可靠设备? 您提到的直流-直流模块与 此模块是否相似,或者您是否想到了其他设备?

    我想说,根据 Recom 绝缘额定值,这不应该在这里使用,数据表中的14.2mm 最小蠕变/清除使其不适合提供隔离电压。  

    由于这是一个建议部分,我 建议与他们联系。 我的建议是,他们不会推荐这种方法,因为它无法在6kV DC 上提供安全隔离

    他们可以更好地发表评论,并可能有其他解决方案。 如果您可以单独在次级侧生成偏置电源电压,而无需从主电源电压到次级电源电压,这将消除 Recom 模块的漏电和隔离额定值限制。  

    其他需要考虑的事项包括封装/密封导线或适形涂层,以及在 隔离区添加槽以增加间隙。  

    由于我们的部件支持~2kV 的直流电压,我没有像您这样的高得多的电压应用方面的专业知识或经验,但如果您有任何其他问题,请告诉我,我会尽力帮助您。  

    如果这回答了您目前的所有问题,请按绿色按钮让我知道。  

    最佳

    调光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。