This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:过热且无法正常工作

Guru**** 2924680 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067629/tps63020-heating-too-much-and-do-not-work

部件号:TPS63020

您好,先生,

这与我们在 PCB 中使用的降压升压转换器(TPS63020)的加热问题有关。 在对 PCB 进行测试时,我们发现一段时间后降压升压转换器加热太多,最高达90摄氏度,然后停止工作,之后输入电容器 C2,C3和 C7 (请参阅示意图) 对地短路,TPS63020的输出在4.2至3.3之间波动(我们已将其设置为3.9伏)。 我们正在为设备提供5V 2A 直流,它通常使用高达1A 的电流。 请参阅下面的示意图(我们已将 R4更改为154k 以获得3.9伏输出),并提供有关此问题的紧急支持,因为此问题再次出现,我们的4到5个测试板因此而损坏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的直流电源和 PCBA 之间是否有长电缆?

    我担心这条电缆会导致一些高峰值,并最终损坏您的设备。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有,先生,我正在使用 USB 启动它,而我正在使用另一个接头和适当的齐纳二极管和肖特基二极管。 请确认针脚(输入端的输入端为输入端的 Vin,Vina,EN,PS)是 PS 和 EN 处于良好状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有了它,您可以帮助共享 PCB 布局吗?

    输出电流越高,损坏芯片的可能性就越大?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我向我的老年人询问了这方面的情况,但由于我们的公司政策,我无法分享布局。 我请求您在 Skype 或谷歌会议上进行会话,以便我可以正确地告诉您问题,并将我的屏幕与布局和示意图共享,以便我们可以解决问题,先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parminder,

    最好安排 WebEx 会议。  

    我认为,如果我们将输出盖换成更小的盖(可能是10uF),并且没有任何负载,那么芯片损坏的概率将会降低。如果您愿意尝试一下吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,我们何时可以在 WebEx 上进行会话,请指定时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    今天晚上8点中国时间怎么样?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,请于下午8点左右在 WebEx 上分享会议链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,如果可能的话,你会不会安排明天的会议,实际上我今天很不舒服,想早点离开  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Parminder,

    没关系,希望您能尽快顺利完成

    那么,明天中国时间晚上9点?或者你可以和我分享一段适合你的时间。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,  

    感谢您重新安排。
    如有可能,我们明天可能在中国时间下午7时30分举行会议。

    谢谢你  
    帕明德·乔达里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Parminder,

    好的,晚上再见,请参加下面的会议

    https://ti.webex.com/join/tao-zhang

    (笑声)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,我无法访问链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会议编号(访问代码):173 297 0356

    尝试使用访问代码?