This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:如何设定 LP8733的默认设置

Guru**** 2810895 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068393/lp8733-how-to-program-default-setting-of-lp8733

部件号:LP8733
“线程: TPS650330”中讨论的其它部件

您好,

  我们知道,在系统通电后,I2C 可以对 LP8733进行编程。 我们可以对电压值进行编程,等等。  

  但断电后设置将消失。

  我发现侧面设备中没有 NVM。 我们如何在 LP8733中实现新环境?

 是否需要任何外部 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuang,

    遗憾的是,无法对 OTP 默认值重新编程。 您只能更改易失性寄存器,断电时设置将丢失。  

    例如,您需要使用内务管理微控制器通过 I2C 写入新设置,然后再打开 Bucks / LDO。

    有关详细信息,请参阅配置指南: https://www.ti.com/lit/ug/snvu582a/snvu582a.pdf

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

      请与您再次确认。 您的意思是,如果客户想要使用具有特殊设置的 LP8733,他们必须在该主板中再添加一个 MCU? 这是否有意义? 我认为离散解决方案将会更好。

      我记得我们的 TPS650330内部有 NVM。 客户可以在出厂时重新设定默认设置。

      为什么 LP8733不支持此内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuang,

    这是正确的 OTP 无法重新编程。 它在我们的生产线上只被编程一次。 可以在系统内编程的内存总是有一些开销,并且成本更高。  

    该产品系列有许多不同的 OTP 自旋,输出电压/电流/序列不同。 如果业务足够高(>1M LNR),我们可以为具有特殊设置的客户开发自定义 OTP。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela