This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3281:LM3281

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067526/lm3281-lm3281

部件号:LM3281
“线程:测试”中讨论的其它部件,

你好。

我的问题是工艺技术。 在 PCB 组装后,我们用 保护丙烯酸涂层覆盖组件。

在-40C 和+85C 运行 ALT 循环测试(不为主板供电  )后,我们发现 LM3281球短路。  

PCB 上的其余组件都正常。  

我们怀疑有某种化学反应会溶解 LM3281球, 但为什么只有 LM3281,所有其他部件都是好的。

是否有人遇到这种缺陷?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonid 您好,

    我已向我们的质量团队报告了该问题。 我一听到他们的声音,我就会回到你们那里。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonoid 您好!

    我们从未注意到一位客户在这方面的回报。 根据质量团队的意见,焊球表面确实有 SnAgCu,因此他们不会发现任何问题。

    我有两个问题:

    1)是否有证据表明球已经溶解?

    2)特定球是否短路或是否随机短路?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen

    感谢您的快速响应。

    1) 我们做了 X 射线,发现球已经溶解。 请提供您的电子邮件地址,我将与 您共享 X 射线。

    2)我们看到 LM3281的所有6个球都被损坏。  

    作为一项实验,我们对没有丙烯酸涂层的板进行了相同的 ALT 处理。 我们没有发现 LT3281球有任何损坏。

    此致

    列昂尼德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonid 您好,

    感谢您分享信息。 是的,我是用私人邮件给你写我的电子邮件地址的(因为我将发送请求。)

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonid 您好,

    我已通过电子邮件向您发送了答案。 所以我要结束这条线程。 如果您有任何其他问题,请在下面发表评论,以打开它。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连