This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745:VEN 连接方法(电压电平差)

Guru**** 2390855 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068317/tps745-ven-connection-method-voltage-level-difference

部件号:TPS745
“线程”中讨论的其它部件:LP8733

你好,员工

它设计用于通过 LP8733的 GPO2 (10引脚)控制 TPS745的 EN。

LP8733数据表(SNVSBK2A)第10页提供了 GPO2 VOL =0.4V (最大)。
TPS745数据表(SBVS326A)第6页提供了 VEN (LO)= 0.3V (最大)的配置。

如果 LP8733的 VOL 输出为0.4 V,TPS745将无法识别低电平。
请告诉我如何让 VEN (LO)获得认可。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡万

    LP8733 GPO 输出电压电平定义为2mA 电流。 您可以使用0.4V 阈值和2mA 电流计算 GPO 输出电阻(=200ohm),并使用此值计算具有不同负载的 IO 电平。 TPS745 EN 输入的阻抗非常高(EN 引脚电流指定为10nA),因此不存在这方面的风险。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela