This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:输出行为错误

Guru**** 2554780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067711/tps7a11-wrong-output-behavior

部件号:TPS7A11

大家好,

我正在使用 TPS7A1118提供1.8V 电压,设置如下,以提供 ADC:

-Vin = 3.3V

-VBIAS = 3.3V

-EN = 3.3V (所有3个引脚都绑定到3.3V 电源平面)

- NC 销未连接,接地销与散热垫连接至接地。

当提供3.3V 电源时,我可以使用万用表2.4V 测量输出电压。输入电压的范围为0至4V,输出电压的范围为0.12至2.58,而输出电压的范围为0,只要输入电压小于2.1V。

我检查了 PCB 上的所有内容(短路,一些残留通量...),没有什么问题... 输入引脚范围内是否缺少某些内容?

如果你能给我启迪,我会很高兴!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         本设备需要输入引脚 和接地(CIN)之间以及输出引脚和接地(Cout)之间至少有2.2uF 电容。 在偏置引脚和接地(CBIAS)之间至少有100nF 的电容,这也是一种很好的设计实践。 您能否验证您的原理图中是否有这些电容器? 谢谢!

    此致,

    斯里坎特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯里坎特,

    感谢你们的帮助,我在契据中包括了这些偏压电容器,但我发现我的问题得到了很好的答案... 使用万用表测量此类电压肯定不是一个好的选择,通过示波器,我的电压稳定为1.8V!  

    我在您的论坛上发现了一个类似的话题,有人有同样的问题,并写道他使用了一个万用表...

    总之,如果您的设计有效,比编织更重要的是,测量也能做到这一点!

    此致