This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54627:软启动要求

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068001/tps54627-soft-start-requirement

部件号:TPS54627
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我 在设计中使用 TPS54627DDA。 我已将软启动限制设置为秒。 我想知道软启动是否是输出达到 VOUT 85%,输出值90%或100%所需的时间。

VIN=12V

输出电压=5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的提问!

    一般而言,客户对 SS 时间准确性不是很在意。 因此 ,我们没有指定 TPS54627的 SS 时间限制。

     为了给您提供参考,我对 TPS54627EVM 板进行了工作台测试。 SS 时间大约是从0% Vout 到90% Vout 的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,米兰达,

    我想知道何时启用软启动计时器。 我正在使用我的主板中的第一个稳压器启用此稳压器。 第一个稳压器的输出电压为5V。 用于使能引脚=1.6V 的 VIH (min)。

    因此,软启动计时器是在启动引脚电压变为1.6V 时启动,还是等到启动引脚电压变为5V。请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    理解您的问题。

    我将在2013年1月前进行测试并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当 EN 电压达到 VH 阈值时,延迟时间(等待内部 电路 就绪)后,SS 时间将开始。

    我有一些启动波形供您参考。

    • EN  快速上升至1.6V

    • EN 缓慢上升 至1.6V