This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何了解栅极驱动器的峰值吸收器/源电流

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC21520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068205/how-to-understand-the-peak-sink-source-current-for-gate-driver

“线程”中讨论的其它部件:UCC27524UCC21520

我们为每个栅极驱动器定义了峰值吸收器和源电流,如 UCC27524的5A/5A。 如果我们使用了一个小型栅极驱动电阻器,并且计算出的峰值电流大于定义的最大值,那么在打开和关闭过程中实际的栅极驱动电流将如何? 例如,计算出的峰值源电流可达6A,是否有任何方案将实际峰值源电流钳为5A?  

在 UCC21520数据表中,如果   源/汇电流饱和,在估算栅极驱动器功率损耗时,假定源和汇电流在瞬态打开和关闭期间的峰值保持恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aki,

    现实地将栅极驱动器电流限制为特定值的唯一方法是根据驱动器的 VDD 调整电阻以达到给定峰值电流。 您需要包括内部驱动器设备和 FET 的内部 RG 的电阻。 例如,如果您的 VDD 为15V,目标为5A,则外部电阻为15V/5A - rg (FET -驱动器)。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,理查德,

    在一些实际应用中,如 LLC 的 SR FET,客户使用了非常小的栅极电阻器,并期望最大程度地提高峰值电流能力。 在这种情况下,计算 得出的栅极驱动电流(考虑 到内部驱动器设备和 FET 的内部 RG)大于5A,这是否有意义? 如果热性能可以接受,栅极驱动器是否会有这样工作的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aki,

    我同意,在许多应用中,门电阻实际上可以是0欧姆,以实现尽可能最快的 Vgs 上升和下降时间。 驾驶员在这种情况下操作不是一个问题。 只要温度上升和结点温度在数据表建议的范围内,并且平均电流也在平均电流额定值内。驱动器平均电流仅为每个驱动器通道的 Qg x FSW。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德,

    感谢您的详细解释!