“线程:BQSTUDIO”中讨论的其它部件
您好,
如果可能,请提示如何自定义 bqStudio 命令窗口上的按钮,以便通过 ManufacturerBlockAccess()用不同长度的字节进行写块。
我知道 bqStudio 命令窗口上的按钮是由文件夹工具自定义文件4500_1_06-bq40z50R1.bqz 中的文件 commands.xml 定义的。
在 xml 文件中,值为1的标记<writestyle>定义了通过 ManufacturerAccess()写入块的按钮,而值为2的标记定义了通过 ManufacturerBlockAccess()读取块的按钮。
我们需要一个自定义的 xml 文件来帮助更改安全密钥,制造商名称和设备名称。
可以通过 ManufacturerBlockAccess()在具有写块的 Advanced-Comm-SMB 窗口中手动完成这些操作,但如果可能,我们只希望使用特定按钮进行操作。
谢谢,
吉姆