This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:自定义 bqStudio 命令窗口上的按钮

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067988/bq40z50-r1-customize-buttons-on-commands-window-of-bqstudio

部件号:BQ40Z50-R1
“线程:BQSTUDIO”中讨论的其它部件

您好,

如果可能,请提示如何自定义 bqStudio 命令窗口上的按钮,以便通过 ManufacturerBlockAccess()用不同长度的字节进行写块。

我知道 bqStudio 命令窗口上的按钮是由文件夹工具自定义文件4500_1_06-bq40z50R1.bqz 中的文件 commands.xml 定义的。

在 xml 文件中,值为1的标记<writestyle>定义了通过 ManufacturerAccess()写入块的按钮,而值为2的标记定义了通过 ManufacturerBlockAccess()读取块的按钮。

我们需要一个自定义的 xml 文件来帮助更改安全密钥,制造商名称和设备名称。

可以通过 ManufacturerBlockAccess()在具有写块的 Advanced-Comm-SMB 窗口中手动完成这些操作,但如果可能,我们只希望使用特定按钮进行操作。

谢谢,

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim,

    我认为一般建议不要编辑4500_1_06-bq40z50R1.bqz

    命令按钮是可配置的,但无法保证配置方法/xml 将保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,

    感谢您的回复。

    我理解这项建议,并将继续在“高级通信-中小企业”窗口中完成工作。

    项要求是不能满足的,所以我不会在这项决定上作出标记,以免误导社会人士。

    谢谢,

    吉姆