This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25040:使用不带主机 MCU 的充电器

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25040, BQ25040EVM, BQ25170, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067375/bq25040-using-charger-without-host-mcu

部件号:bq25040
“线程”中讨论的其它部件:, BQ25170BQ24040

我在 一个独立电池充电器上使用 bq25040,用于单个 LiPO 电池。 该主板上没有 MCU,我想将快速充电电流设定为~500mA。 似乎该部件设计为与 MCU 配合使用,通过 EN/设置引脚设置电流,但在我的情况下,这是不可能的。

是否可以将充电电流设置为500mA,而无需脉冲此引脚? 似乎默认电流是 USB500 (~400mA),而不是脉冲引脚,所以我猜这是唯一的选择,或者我漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angus,

    BQ25040EVM 具有脉冲生成电路,您可以参阅 :https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Texas%20Instruments%20PDFs/BQ25040EVM_UG,4-2009.pdf

    您选择此设备的原因是什么? 我建议将 BQ25170或 BQ24040作为替代方案。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克你好

    感谢你的回复。 选择此设备的唯一原因是可用性-您在消息中提到的两个设备在世界各地都缺货! 这些应用于需要立即进行原型设计的新设计中-您能告诉我是否很快就可以使用?


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来,如果我要使用此部件(BQ25040),并且启动时不提供任何脉冲,您可以确认充电电流设置为400mA 吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angus,

    是的,如果没有脉冲,设备将保持默认 USB500模式,400mA 电流限制。  

    我无法谈论采购或交货时间,最好联系您当地的 TI 销售代表。 TI 的极好容量今年将有一些显著的改进,因此我希望这是最好的!

    谢谢,

    尼克