This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217 (在 LD04时无法生成3.3V)

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068110/tps65217-tps65217-failing-to-generate-3-3v-at-ld04

部件号:TPS65217

您好,

我们在 设计中使用 TPS65217,我们已将   来自隔离直流-直流模块的5V 输入电源电压提供给 TPS65217。

由 TPSM84209RKH 提供的隔离直流-直流模块的输入电源- 5V。

TPS65217假定在 LDO4引脚处生成3V3,但却无法生成,在 LDO4引脚上生成4.22V。,

请帮助我调试上述问题。

谢谢和问候

拉梅什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉梅什,

    感谢您的帮助! 请提供以下信息,以便我为调试提供反馈?

    • 您使用的 TPS65217x 完整可订购部件号是什么?
    • 您正在为哪些处理器或 SoC 供电?
    •  LDO4上是否有旁通电容器? 上限值是多少?
    • LDO4连接了什么负载?
    • 您能否从显示 以下4个信号 的启动顺序提供范围捕获:LS2_In (LDO4输入),LS2_OUT (LDO4输出),在启动顺序中在 LDO4之前达到高位的输出轨和在 LDO4之后达到高位的输出轨。   
    • 您能否提供电源路径信号(AC,USB,VBAT,vsys)的范围捕获?  

    谢谢,

    Brenda