This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:更换 BQ76952EVM 中的 MCU 时,如何更新固件?

Guru**** 2813185 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, BQ76952EVM, EV2400, BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067509/bq76952evm-how-can-i-update-the-firmware-when-i-replace-the-mcu-in-my-bq76952evm

部件号:BQ76952EVM
《线程》中讨论的其他部件:MSP430F5529BQ76952EV2400BQSTUDIO

大家好

我的 BQ76952EVM (BMS029B)替代了 MSP430F5529,如何编写固件?  我可以使用板载 USB 直接更新吗? 固件版本是什么? 我可以从哪里下载? 谢谢!

祝你一切顺利!

夏奇梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime 您好,

    他们可以从EV2400页面下载固件,下载最新的固件(v0.32)。 可以,您可以使用板载 USB。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好  Luis H.S.

    非常感谢您的及时回答!

    一切都好! 我下载以尝试,如果不理解,请继续咨询。

    此致,

    夏钟鸣声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯·赫斯

    我下载了固件版本0.32,但运行提示如下:  


    错误:未检测到可用 EV2400。 如果已连接其中一个指示灯,但指示灯未亮起,请尝试使用-s 选项运行此程序。

    按 Enter 键继续...

    请告诉我应该怎么做?

    我的系统是 WIN11。

    EVM 板上的所有 LED 均未亮起。

    此致。

    夏钟鸣声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯·赫斯

    在我增加-s 后更新成功 但未成功连接到 BQ76952。 我不知道要设置什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime 您好,

    您是否按照《用户指南》中的说明上传了 EV2400固件? 如果您通过 USB 连接,但 LED 指示灯未亮起,则表明连接不正确。 您可能需要更换 USB 数据线。

    如果电缆连接正确且能够通信,则主板上的所有三个 LED 指示灯都应亮起。 在打开 BQStudio 之前,请确保这些设备已打开。必须先唤醒 BQ76952,然后才能连接至 bqStudio,然后短按唤醒按钮。

    设备应自动连接至 bqStudio,而不会打开任何提示屏幕。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis H .S

     已经解决了!

    此致,

    夏钟鸣声