请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65217 “线程”中讨论的其它部件:USB2ANY,
我们的客户购买了 TPS65217EVM,他们遵循了所有跳线。他们确实将3V3和5V 泵入评估板,但仍然没有输出。 有谁能指导我们 如何为评估板设置?”
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的客户购买了 TPS65217EVM,他们遵循了所有跳线。他们确实将3V3和5V 泵入评估板,但仍然没有输出。 有谁能指导我们 如何为评估板设置?”
您好,Tharini,
感谢您使用 E2E! 请您提供以下信息,以便我更好地了解问题并提供反馈?
谢谢,
Brenda
你好,Brenda,
答案如下:
TPS65217CEVM
外部电源3.3V
按照评估板设置中的建议操作
在3P3上涂抹3V3,并在接头 J8上涂抹接地
尝试在 BAT/AC/USB 上对 GND 应用5V 电压
任何输出均无电压。
此致,
马里昂
嗨,Marion,
感谢您提供上一条消息中的信息! 我以前请求的范围捕获对于评估为 PMIC 导轨供电的电源路径上的信号非常重要。 由于没有输出电压,可以排除转换器的输出电压,但 AC,USB,SYS 和 PWR_EN 是关键的,因为它们是 PMIC 的输入信号。 如果客户还能提供他们设置的图片,那将会很好。
由于 未使用 USB2ANY,我怀疑外部3.3V 可能未应用于 J8连接器上的右引脚。 他们能否尝试下面的建议,并告诉我他们是否有任何不同?
谢谢,
Brenda