This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:24V 设备建议

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM25145, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067296/lm5146-device-recommendation-for-24v

部件号:LM5146
“线程”中讨论的其它部件: LM25145LM5145

您好,专家,

我目前正在寻找降压控制器/转换器,它需要24V 作为输入,19.5V/10A 作为输出。

在使用 Webench 时,它推荐了多个设备,而 LM5146似乎是一个好设备。

请您推荐一个适合该要求的产品吗?

此致,

喀雪基岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuki-san,

    LM5146 100V 控制器是一个选项,但您也可以考虑其较低的输入最大值等效值—LM5145 (75V)和 LM25145 (42V)。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆-桑,您好!

    感谢您的建议。 我将检查两台设备。

    此致,

    喀雪基岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。