请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ78350-R1A “线程”中讨论的其它部件:BQ78350
主席先生,你好,
前面有一个论坛讨论了 SMBus 和关机模式的绝对最大值

根据前面的论坛,BQ78350 VCC = 0V,SMBus = 3.3V 将损坏 IC
但我在数据表中看到,SMBus 绝对 maxiumu 额定值为-0.3V ~ 6V,这是否意味着即使测量仪 VCC=0V 和 SMBus =3.3V 也不会损坏 IC?

我的问题是,当仪表处于关闭模式时,VCC=0V,而 SMBus=3.3V 会损坏仪表 IC?