This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:缺少非易失性用户配置存储

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068016/bq25180-missing-non-volatile-user-configuration-storage

部件号:BQ25180
“线程”中讨论的其它部件: LP5562

大多数 IC 充电器使用硬件配置。 BQ25180的强大 I2C 配置超越了它的范围,但却丢失了通过 I2C 发送的任何类型的非易失性配置存储。 就像其他 TI 产品一样,如 LP5562。

请考虑一个简单的设备,该设备配有电源开关和 USB 连接器,可用于充电。 作为设备处于完全断电状态(包括 MCU),如果您将适配器连接至 USB 连接器,BQ25180将始终以默认配置开始充电。

对我来说还不错,因为 BQ25180的默认值与我的需求非常匹配,即使我更喜欢一个比默认值10mA 稍高的 ICHG,以及其他参数调谐。

我想知道我是否对这种 BQ25180行为正确,或者我错过了什么。

此致,

阿尔贝托·法雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    是的,正确的方法是,如果 BQ25180没有电源连接(不存在 VIN 或 VBAT,或者从装运模式或关机模式唤醒),BQ25180将恢复为默认设置。 建议在启动时通过 I2C 事务处理所需的设置。

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您确认我的疑虑。

    由于它是一个非常新的 IC,如果你接受建议,让我说 I2C 发送的配置应该更好地存储在 SRAM 中,这样 BQ25180就可以取代任何硬件配置的充电器 IC, 此外,还能够为完全关闭的设备充电,而无需打开 MCU。

    此致,

    阿尔贝托·法雷