This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:缺少预期 NTC 值

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068019/bq25180-missing-expected-ntc-value

部件号:BQ25180

数据表指出:

“对于不需要 TS 功能的设备,将10 kΩ 电阻器连接到 TS 引脚上”

但当需要 TS 功能时,我找不到任何 NTC 热敏电阻值的参考。

此致,

阿尔贝托·法雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    对于需要 NTC 热敏电阻的应用,我们建议使用10kOhm NTC (103AT-2)。  

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    请考虑将其添加到数据表中。