This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ 电池充电器一般问题

Guru**** 2512595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ769142, BQ76930, BQ76942, BQ78350, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068122/general-bq-battery-charger-question

线程中讨论的其他部件:BQ76952BQ769142BQ76930BQ76942BQ78350BQ77915

大家好,

我有一个用于我的项目的8s 锂离子电池组,我想在其中高效地为电池组充电和放电。 您是否可以向我推荐适用于此应用的完美细胞平衡 IC?

我想保护我的包裹免受 OV,UV,OVDCHG,OVCHG,故障保护。 需要温度监控器和 I2C 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Babu,

    BQ76930和 BQ769x2系列(BQ76942/BQ76952/BQ769142)是可用于应用的选项。 这两款产品均提供电池平衡,故障保护(如温度保护,过流保护,温度保护和电池保护),尽管 FET 驱动器可保护电池。 有关其保护功能的详细信息,请参阅各自的数据表。 两者都有一个感应电阻器,能够准确测量流经电池组的电流。

    BQ76930需要 MCU (或配套仪表 BQ78350)才能正常工作,这就需要使用 I2C 通信接口。 此 IC 是低端 FET 驱动器设备。

    BQ769x2系列还可以通过 I2C 与 MCU 通信,但这不是必需的,在 OTP 之后,它可以独立工作。 这些 IC 是 高侧 FET 驱动器设备。

    如果不需要 MCU,而监控也不那么重要,您可以考虑使用 BQ77915堆叠设计,这种设计没有 I2C 接口。 因此,BQ76930或 BQ769x2系列可能是您的最佳选择。

    我希望这对我有所帮助!

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门