This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:BQ27441-G1A 更换选件

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27425-G1, BQ27520-G4, BQ27425-G2A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068096/bq27441-g1-bq27441-g1a-replacement-options

部件号:BQ27441-G1
线程中讨论的其他部件:BQ27425-G1BQ27520-G4BQ27425-G2ABQ27520

你好,

客户正在使用 BQ27441-G1A,但已缺货。  但 BQ27425-G2A, BQ27425-G1和 BQ27520-G4的零件有库存。

 这些部件之间有哪些主要区别?  您建议在新设计中替换 BQ27441-G1A

 他们正在寻找仪表的主要规格是:

  • 4.2V 充电终端电压(单节 LiPO - 4400 mAh)
  • 系统端  
  • I2C 或 SMBus 通信  

您能否推荐最佳的替代 方案来替代 BQ27441-G1A?

谢谢你,

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daria,

    我会从功能角度推荐 bq27520。  

    BQ27520-G4可以将定制化合物编程到其中,因此可以替换 BQ27441-G1A 进行测量。 它提供了提高准确性的附加功能。 它使用闪存而不是 OTP。

    我认为 BQ27425没有 OTP。 它附带了固定化合物。 如果化合物是相容的,那么您可以从成本角度考虑它。