This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:模式引脚配置和拉动 PGOOD 的高电压电平

Guru**** 2389170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067920/tps549a20-mode-pin-configuration-and-pull-high-voltage-level-of-pgood

部件号:TPS549A20

尊敬的团队:

我们希望 将 设备操作模式设置为 FCCM,并使用高拉电阻器将模式引脚连接至 PG。

PG 引脚是否必须连接到 VREG? 我们希望在此应用中将 PG 拉至2.5V 或其他电压电平。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    我们的美国团队将检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    是的,您可以将 PG 拉至外部源。 模式引脚的典型阈值为2.5V。 但是,不建议将 PG 拉至2.5V (因为阈值本身可能有所不同),但高于3.25V 的任何值都应该正常。