This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:2系列电池的非平衡放电

Guru**** 2573065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067664/bq28z610-r1-unbalanced-discharge-of-2-series-cells

部件号:BQ28Z610-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQ28Z610

您好 TI

我开发了一个2S-1P 电池组,电池组的电池过度放电。

1.当过度放电时,一个细胞是否有可能更快老化?

2.什么会导致两个细胞变得不平衡? (BMS 模式,镍或铝丝锥长度等)  

3. 是否有与此相关的设计指南文档?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeong,

    1.当细胞过度排放时,通常意味着细胞之间存在自释放差异。 在没有细胞平衡的细胞包中,细胞串联,两者的电荷电流相同。 这导致失衡随着时间的推移而恶化。 即使两个细胞都没有老化,也会导致细胞包的寿命缩短,因为您无法为较弱的细胞充电,而较强的细胞充满电。

    2.有许多原因,最常见的是自我放电

    3. bq28z610支持单元平衡以避免此问题。 有关详细信息,请参阅 TRM 第8.3.12节“细胞平衡支持”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish

    感谢您提供的详细信息。

    我检查了几次 Pack 测试,而 cell2的排放更多。

    自放电是什么意思?
    -包装内的耗电流或泄漏电流?
    -单元到包装端子的电阻(印刷电路板类型,电缆)?
    -在牢房内放电?

    如果是,应采取哪些措施来改善自我放电情况?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeong,

    这可能意味着上述所有情况。 您可以交换单元格以确定您的设计是否有问题。 如果问题出在电池上,则不是设计问题。