This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:设计用于50W DC/DC 反向

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068024/lm5157-design-for-50w-dc-dc-flyback

部件号:LM5157
“线程”中讨论的其它部件:LM5156LM51561

我们想知道是否有合适的控制器具有可满足以下要求的隔离 DC/DC?

直流输入:12V,典型值(+/-5%)

输出功率:50W

输出:80V–150V

此致

布莱恩·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brian,  

    感谢您的帮助。 在这种情况下,我建议采用隔离回扫配置的 LM5156 (如果需要 hickup 模式,则建议使用 LM51561)。 如果需要进一步帮助,请告诉我。  

    此致,
    EM