This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27284-Q1:对于哪个应用程序没有联锁?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27282-Q1, UCC27284-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067243/ucc27284-q1-for-which-application-without-interlock-is-it

部件号:UCC27284-Q1
“线程”中讨论的其它部件:UCC27282-Q1

大家好,团队  

UCC27284-Q1是哪种无联锁的应用? UCC27282-Q1带有联锁,看起来一般半桥应用需要此功能。  
如果您有 UCC27284-Q1的任何用例,而不是 UC27282-Q1,请告诉我。

此致,
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi,你好!

    感谢你的提问。 在需要两个输入(因此需要两个输出)进行重叠的应用中,例如在辅助侧全桥同步整流中,需要缺少输入互锁。

    互锁功能在驱动泵,风扇等的电动机驱动器应用中更为常见,它主要用作故障安全选项,用于在由于 MCU 故障,软件错误或输入噪音导致2路输入同时过高时关闭 IC。  

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie,  

    感谢您的回复。 为什么辅助侧全桥允许重叠操作? I 尽管次级侧全桥 同步 整流器也需要联锁以防止直通。

    此致,
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ochi,

    在某些 SR 应用中,SR 开关在激活电流传导时间内以及在至相反相 SR 开关打开之间的停机时间内进行。 这会导致两个 SR 开关的时间重叠。

    另一个不需要联锁的拓扑是两个交换机正向转换器。

    此致,