This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:旁路功能和线路瞬态问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067871/lmr62014-bypass-capability-and-line-transient-questions

部件号:LMR62014

您好,

我们当前的系统使用 LMR62014升压 IC 为风扇供电。 我们将输出电压设置为10V (反馈电阻 器未在下图中显示)。 输入升压转换器连接的是2S4P 锂电池。

我们希望能够 使用12V 电源为风扇供电。 我们的系统当前具有一个单刀双掷继电器,该继电器具有锂离子电池并连接了12V 电池。 我们希望将升压转换器连接到单刀双掷继电器的输出。

我们的目标是在为电池充电时让风扇由12V 电源供电。 连接蓄电池充电器后,单刀双掷(SPDT)继电器将选择12V 以进入升压转换器。 增压转换器的方框图和示意图如下所示。

当风扇以10V 供电时,电流消耗约为600mA。

当风扇电压为12V 时,电流消耗约为700mA。

在我们尝试实施该系统之前,我们对该系统有着担忧和疑问。

1.升压转换器的输出电压 仍将设置为10V。 我们知道,当输入电压超过设定的输出电压时,升压 IC 将禁用,输入电压仅通过电感器和二极管。  这是正确的,对吗? 当启用(EN)引脚拉低时,情况也是如此。

这意味着,当12V 通过 SPDT 继电器连接到升压转换器时,升压转换器将输出12V (减去二极管和电感器压降)。

我们在这样做时会遇到什么问题? 这样做是否会对升压 IC 产生负面影响? 如果这样做还可以,我们应该考虑哪些设计参数? 我们是否只需要找到一个能处理功耗的二极管? 电感器中应该查找哪些参数? 饱和电流?

 禁用 EN 引脚以禁用升压转换器是否更好,而不是禁用它,因为它的输入电压高于设定的输出电压?  


第二个关注点是:

增压 IC 和风扇在该输入瞬态中的作用如何? 继电器 使升压 IC 的输入从12伏电压上升到锂离子电池(5.5-8.4伏),并恢复到12伏电压。

由于我们使用机械继电器来切换电压,因此继电器输出(升压输入)将在一段时间内未连接到12V 或锂离子电池。 我们是否需要输入电容器值?  考虑到电流消耗,此升压 IC 能否处理输入瞬态?

谢谢,

德尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,德尼尔,

    1.对于升压转换器,只有具有直通功能的芯片才会按照您的描述进行操作。 LMR62014没有直通功能,当 Vin 升至接近 Vout 时,它具有最小通电时间,芯片 输出的电压将会比12伏更高,且此通电时间或具有非常大的波纹。 我认为最好在增压后更换12V +SPDT,使用12V 直接为负载供电。

    当 EN 禁用时,它将按照您 的说明操作,哪个输出电压将是输入电压 减去二极管和电感器压降。 您也可以禁用增压以使电压接近12伏。

    2.我认为,如果12V +单刀双掷(SPDT )在增压后移动到,风扇的电源电压将从10V 更改为12V,因为风扇电动机有惯性,可能影响不大。 而增压是禁用或打开负载,也不会产生什么影响。

    只要我知道其他风扇项目,其他客户也在增压后安装了 SPDT。

    此致,