This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563231:TPS563231

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067926/tps563231-tps563231

部件号:TPS563231

新年快乐! 祝今年一切顺利。

 

这次,我们将 TPS563231芯片用于除高电压以外的所有电源稳压器。
但是,当芯片在早期阶段运行时,它似乎会消耗大量电流。  
下面是我们的电路图。
我们尝试了两个电源。
仅连接了 VIN 和启用信号(3.3电压电平),且未连接输出电压。 (卸载 R203)
 

最后,
当启用 TPS563231芯片时,它似乎使用了大量电流。  

因此,随着电压降的发生,它无法安全工作。
下图显示了随示波器接收的 VIN 和启用信号。 下降了1.2V。

即使电压下降,VIN 仍被提升至5.5V,以保持高于4.5V,但它仍然不稳定。

 

你能评论一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    (1)请提供有关输出电流和 VIN 的信息。 您给出的图不清楚。

    (2)建议在输入盖中使用2*22uF。

    舒艾