This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:在没有按钮的情况下从发货模式唤醒

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067725/bq25180-waking-up-from-ship-mode-without-pushbutton

部件号:BQ25180

没有使用 TS/MR 引脚按钮从运输模式唤醒的方法吗?

从‘模式唤醒通常是通过将有效电压连接到直流输入电源(BQ25180的引脚 A2“输入”)来完成的,但我在数据表中找不到任何有关它的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外,我还想在佩戴式设备中使用 BQ25180,因为我没有机会添加专用按钮,而我真的需要“发运模式”。

    我希望还有其他唤醒方法。

    此致,

    阿尔贝托·法雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    您会发现 BQ25180可配置为通过 VIN 插入从运输模式唤醒。  如图9-4所示。 插入 VIN 后从发货模式通电。  通过将 ship_RST 寄存器中的 EN_RST_ship( EN_RST_ship)位配置为2b01,可以从装运模式唤醒 VIN 插入。  

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答,很抱歉您在数据表中遗漏了答案。