This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] E 用于 BMS 次级保护的保险丝- 60V,60 A 连续,100 A 峰值

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5066, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067631/e-fuse-to-use-for-secondary-protection-of-our-for-bms---60v-60-amp-continuous-100-amp-peak

线程中讨论的其它部件:LM5069LM5066100ATPS1663

您好,

计划为我们的 BMS 添加二级保护,该 BMS 的额规格为 60V,60 A 连续,100 A 峰值。

找不到  符合我们 要求的保险丝。

*我们可以同时使用 e 保险丝 来提高额定电流吗?

*您是否可以推荐任何其他可 用于 切断电源的解决方案(从电池到输出端子-与 BMS 的现有充电和放电 MOSFET 串联使用)?

谢谢,此致,

阿尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anil,

    感谢您的帮助!

    我们必须使用基于控制器的解决方案。 请查看 LM5069和 LM5066控制器,如果您有任何疑问,请告诉我。

    产品文件夹中有设计计算器,用于输入系统参数以获得解决方案。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rakesh 的快速回复。

    我们已经有一个控制器,用于监控单元电压并控制 MOSFET 的充电和放电。

    计划使用  https://www.ti.com/product/BQ77216添加辅助保护电路 。 此 IC 驱动 eFuse。  无法找到支持高达100A 电流的 eFuse。

    我正在寻找  一种解决方案来增加 eFuse 的电流容量。  我可以并行 eFuse 以获得更高的额定电流吗?   

    此致,

    阿尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eFuses 可以并行使用。 您所指的 eFuse 部件号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Rakesh,

    请您建议一个可以并行使用的部件,以获得100Amp 正常使用额定值。  

    最大电压为60V DC。  100V,带峰值。

    此致,

    阿尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anil,

    我们的 TPS1663的额定电压为60V,6A,可以像 https://www.ti.com/lit/an/slvaf13/slvaf13.pdf 中讨论的那样并联, 但要实现100A,它太复杂了,无法并行。 这就是建议 使用 LM5069和 LM5066控制器的原因。

    此致,  

    Rakesh