This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:降低轻负载中的电流波纹

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067769/tps563201-reduce-current-ripple-in-light-load

部件号:TPS563201
“线程”中讨论的其它部件: TPS563208

大家好,团队

我的客户选择了降压转换器 TPS563201,但由于脉冲跳过模式,他们在轻负载中发现了大电流波纹。

因此,客户想要检查是否有任何方法可以减少轻负载中的电流波纹?

此外,如果客户不需要脉冲跳过模式,TPS563208可能是一个好选择?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈!

    TPS563208处于 FCCM 模式,具有良好的轻负载波纹性能。 但另一个考虑因素是,使用 FCCM 模式 IC 时,轻负载效率较高,因为轻负载下的高开关频率导致的损失主要是开关损耗。 如果对轻负载效率没有其他问题,563208是一个好选择。

    BSR-MV

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,您还可以选择大值 LC 来使波纹变小,前提是闭环系统稳定且转换速度可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒艾

    非常感谢您的快速回复。

    这意味着减少 TPS563201轻负载电流波纹的唯一解决方案是选择更大的值 LC? 没有其他方法?

    是的,我的客户因为不关心轻负载效率,我会建议他们使用 TPS563208。

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常情况下,这是在 Eco 模式下使波纹较小的最佳方法。