This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:BQ24125 RHLT

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067337/bq24125-bq24125rhlt

部件号:BQ24125

您好,  

我为 3节锂离子 电池创建了充电器电路 ,但在达到电池电压12.22V 后,电池未在充电,但 STAT1和 STAT2 LED 的状态如下

VIN =16V

在带负载(蓄电池)的输出引脚处 ,输出电压=12V94

输出电流约为100mA

STAT1指示灯 亮起,几分钟后,指示灯开始闪烁(7次),并再次持续亮起   

STAT2指示灯熄灭

我使用0.1欧姆电阻器作为电流感应电阻器  

R ISET1 = 10公里

r ISET2= 10K

反馈分压 器电阻器为510k 和100K

 

请帮助我了解如何实现12V6,在达到12V6蓄电池电平后,STAT2 LED 应会发光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请您说明您的电池为12.94 V,并具有12.81 V 法规吗? 您的蓄电池电压调节过度。 如果您将电池放电到充电阈值以下并再次开始充电,会发生什么情况?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电池需要充电至12V6,但在达到12v33后,电池不能充电更多

    STAT1 LED 闪烁并保持恒定一段时间后再次开始闪烁7次,但 STAT2 LED 一直处于关闭状态

    为此,我更改了 RISET 1=7K5

    RISET 2=20K

    在12V6处我应该怎么做才能达到,充电状态应该完成(STAT2 LED 应该亮起)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请提供示意图吗? 发生这种情况时,您能否捕获输出,STAT1,BAT 和充电电流的波形?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔