This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:无 USB 供电

Guru**** 2781675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067730/bq24253-no-usb-powering

部件号:BQ24253
线程中讨论的其他部件:BQ25616

您好,

由于目前尚不可用,我们使用 bq24253而不是 bq25616重新设计了单节锂离子独立充电器。

我们不是通过5V USB 为其供电。 我们应该如何联系:

-D+和 D-针脚? 使用 bq25616,每个都通过10kohm 接地。 bq24253怎么样? DS 中未提及。

EN1和 EN2引脚? 这些设备在 bq25616上不可用。

我们没有使用 TS 引脚。

我们应该如何连接它?

使用 bq25616,它是在 REGN 和 GND 之间连接的10k0/10k 分隔器的中点。 bq24253怎么样? DS 中未提及。

感谢你的帮助。

此致。

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    我建议短路 D+=D-,EN2=LOW 和 EN1=HIGH,以便利姆电阻器确定输入电流限制。  您需要添加外部 VINDPM 设置电阻器。 您可以连接10km/10kohm 电阻器分配器,也可以将 TS 短接到 LDO,以禁用 TS 功能。

    此致,

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    感谢您的及时回答。

    我实施了 EN1=1和 EN2=0,但需要确认。

    我仍然对 BQ2425X 数据表第22页感到困惑

    EN1和 EN2在 D+/D-检测例程结束且 EN1和 EN2状态发生变化之前不会生效”
    EN1和 EN2有何变化? 由什么引起?

    我可以直接接地 VDPM (默认值= 4.68V),而不是连接分禾器吗?

    谢谢你。

    此致。
    马特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    至少有一个 ENx 必须切换高/低或低/高,以便 ENx 线路设置在 D+/D-检测设置后更改输入电流限制。  但是,在 D+/D-短路,EN1=1和 EN2=0的情况下,输入电流限制会自动设置为 Ilim 针脚电阻器,VDPM 由外部针脚电阻器设置。  VDPM 对地短路时,VDPM 阈值为4.68V。  如果 ENx 行从 EN1=1和 EN2=0更改为 EN1=1,则 Ilim 和 VDPM 将更改为 D/s 表1中的值。  

    此致,

    杰夫