This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3102:电流输出限制

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067829/lm3102-current-output-limitations

部件号:LM3102

我购买 了 LM3102TL-1-NOPB,但数据表声称 DSBGA 封装的电流输出降低。 这是否意味着该部件无法输出2.5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,参考数据表中的电气特性,BGA 设备的“ICL”参数通常为1.5A,而非 BGA 设备的“ICL”参数通常为2.7A。

    资料来源:PP6  

    www.ti.com/.../snvs515i.pdf