This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:输出电压和 FB 电压不匹配

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150, LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067395/lm3150-vout-and-fb-voltage-do-not-match

部件号:LM3150
线程中讨论的其他部件: COTLM61430LM61440

各位同事:

我们希望在新组件中将 LM33150用作降压电源控制器。

该设计基于 Webench( https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=FCA5022B3253ABE0 )中的建议。

不幸的是,一些东西似乎根本不适合基本设计。 例如,FB 电压不能大于0.6V,对吗? 但是,我们有它(= 0.644V),因此输出电压过高。 我们还看到输出电压波纹过高,约为200mV (无负载)。

这种行为可以在多个不同的原型装配体上观察到,显然与零部件公差无关。

我们做了什么错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈,

    LM3150是一个 COT 控制器,用于将 FB 电压的波谷调节为0.6V,因此直流电平会更高一些。 输出电压波纹是输出盖 ESR 中流动的感应器波纹电流。 35mΩ 检查您的输出电容 ESR 和切换频率(WEBENCH 设计分别显示47uF/T Ü V 和412kHz)。

    考虑到这是5V,2.8A 输出要求,您可能不需要控制器来实现如此低的电流。 我的建议是使用一个转换器(带有集成 FET)来实现小型解决方案并简化实施,例如 LM61430,LM61435,LM61440。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,谢谢您的 e2e 帖子和新年快乐。