This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62810-Q1:电源正常针脚的连接

Guru**** 2383350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62810-Q1, TPS62827
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067785/tps62810-q1-connection-of-power-good-pin

部件号:TPS62810-Q1
“线程: TPS62827”中讨论的其它部件

您好,

只需确认有关 TPS62810-Q1转换器电源正常引脚连接的一件事。 类似转换器的应用说明/原理图(例如 TPS62827)显示电源正常针脚跨电阻器连接至输入电压轨,在 TPS62810-Q1上,电源正常针脚跨电阻器连接至输出电压轨。 有没有理由这样做?

关于拓扑转换器和此引脚的类型(漏极开路),我们假设它可以连接到输入或输出电压轨。 这是正确的吗?

感谢您抽出时间,希望很快能收到您的回复!

此致,

  米洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,米洛斯,

    您说得对,电源良好的针脚可以通过电阻器连接到输入或输出,但在行为上没有什么区别。

    对于您的应用中的预期目的,有意义的是确保驱动 PG 的电压足够高,足以触发下一阶段(UP 处理器或降压转换器等)。 )。

    例如,如果 TPS62810-Q1的 PG 信号需要驱动下一个电源转换器启用引脚。 您需要使 PG 通过电阻器连接到大于下一个电源转换器的启用阈值的电压。

    如果您还有其他问题或意见,请告诉我。

    非常感谢!


    此致,
    多里安   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多里安,您好!

    感谢您的快速响应!

    是的,我们知道这一点,但你很高兴能详细回答问题。

    此致,

      米洛斯