This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:开关环改进

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180-Q1, LM25184-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067555/lm25180-q1-sw-ring-improvement

部件号:LM25180-Q1
线程中讨论的其他部件:LM25184-Q1

您好,专家,

我的客户正在 评估 LM25184-Q1单输出 EVM 中 LM25180-Q1的性能。 只需将 LM25184-Q1更改为 LM25180-Q1。  

下面是 SW 节点(蓝色)和次级侧二极管(红色)阳极的波形。 输出约为12V 40mA。 切换时刻有一些响铃。  

请就如何减少这类响铃给出一些建议吗?

谢谢!

谢谢!

温文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    以下方法可能有助于减少振铃:

    1.检查变压器泄漏电感器,请参阅是否低于磁电感的1.5%。

    2.检查布局是否已优化 C5+->变压器->LM25180-SW->LM25180-GND->C5-环路是否需要尽可能小,您也可以参考 EVM 布局

    3.尝试将 C10增加到100pF 或220pF 请参阅任何帮助