This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:湿度敏感电平

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067281/tps736-moisture-sensitive-level

部件号:TPS736

您好,  

需要帮助以检查 MPN TPS73601DBVR 的湿度敏感电平的产品历史记录。

根据 TI 网站中的当前信息, TPS73601DBVR 的 MSL 为1。  

但是,我们收到 了 TI 标签上标明的 MSL 3材料。

旧日期代码:0406的材料,莲花代码:4014563BRB。

需要帮助以确认我们是否应将这些材料视为 MSL 1或3。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧,

    此标签似乎不正确。  TPS73601DBVR 甚至不是现场用 MLA 制造的! 检查完所有详细信息后 ,TPS73601DBVR 为1级 MSL。

    我强烈建议您检查设备标记,以确保其是正确的设备。

    谢谢,

    普拉卡什 L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉卡什,  

    设备标记为 PJFQ,与数据表中的设备标记信息匹配。  

    我们从 TI 的授权分销商处购买了这些部件。  数据码:0406,lotcode:4014563BRB。  

    部件是18年前生产的,当时是否可以是 MSL 3? 如果是,我们是否应该将这些部件当作 MSL3处理,并在使用前烘烤?  

    感谢您的帮助,再次确认。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧,

    我在我们的数据库中找不到此 lotcode,也找不到这台设备是用 MLA 制造的。 但是,我检查了该设备生产的所有站点,发现其中一个站点显示了 MSL2。 如果信息正确,我同意您在使用前烘烤,以确保安全。

    此致,

    普拉卡什 L