This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 全新电源设计

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCD3138, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067355/new-power-supply-design

“线程”中讨论的其它部件:100AUCC28950UCD3138UCC28951

您好,论坛成员

我正在为新设计寻找一些指导。 详情如下:

输入:320V 交流+/- 10%

输出:130V 直流  

输出电流:100A

4.输出波纹:< 5%

5.产出要求:孤立

UCC28950看起来可能是一种替代方案,但通过 Webench 运行该方案表明输出电压限制为50V。 有黑客攻击吗? 如果不是,有哪些替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不相信在13 kW 应用中使用 UCC28950的 TI 参考设计。  但是,以下链接将为您提供一份应用说明,该说明将帮助您进行设计。  https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    还有一个基于 slua560应用手册开发的 Excel 设计工具,用于设计 UCC28950 600 W 评估模块,您可以在以下链接中找到有用的信息。  它不受限制,甚至提供预测的循环数据。 https://www.ti.com/lit/zip/sluc222

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 麦克的复原。

    使用计算器 SLUC222,UCC28950不能满足我们的要求。  我将继续调整参数以确定可能的参数,但另一个问题是,这些 IC 在任何地方都没有库存,而且 EVM 也没有库存。

    由于 ZVS 的效率,我喜欢 UCC28950的概念。

    您是否有任何可以推荐的 TI 稳定产品替代产品?  

    Rgds Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关于 UCC28950,UCC28951是此设备的替代产品,引脚与引脚兼容。  我知道目前半导体短缺。  另一种选择是 使用 C2000或 UCD3138数字 PWM 控制器的数字解决方案。   


    如果您对如何使用这些数字控制器完成阶段切换全桥有任何疑问和疑问。  请在 e2e 上发布新线程,标题中包含这些部件号,以便相应的现场应用工程师可以为您提供帮助。

    此致,