This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94EVM-046:缺少连接?

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94EVM-046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067196/tps7a94evm-046-missing-connection

部件号:TPS7A94EVM-046
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我查看了 TPS7A94EVM-046的用户指南,

PCB 布局在第5页和第6页上, 我找不到的输入 BNC 连接器

设备输入连接。

我发现 J3-1,2输入轨迹的设备有存根,所以我猜输入多边形倾倒被搁置在第二个中间层。

PDF 图片不够清晰,如果可以打开设计文件,可能会更好。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳一

    连接不应丢失,输入功率平面应位于 EVM 的内部层内。  今天稍后我将在实验室中重新检查,但生成工程图时似乎出现错误。  我们收到了许多此类 EVM 的副本,并使用 BNC 连接器对其进行了测试,因此内部层铜应该在其中。  今天晚些时候,我将通过 DMM 测量确认这一点来回应,我们将着手更新图纸。

    谢谢,

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳一

    我在实验室中测量了多个 TPS7A94EVM-046,并确认从 BNC 连接器到设备的内部 VIN 平面存在于装配设计中。  此外,组装厂必须在发货前测试 EVM,其中一项测试是为 J1供电并确认 EVM 的正常运行。  下面是图稿的外观:

    我们将更新用户指南。

    谢谢,

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,斯蒂芬

    我知道,真正的 EVB 应该是好的,只是打印错误。

    我用了阿尔图姆,所以我猜到了发生了什么。

    所有情况下,大部分多边形平面的图层都连接到 GND。

    我想购买 TPS7A9401,它在低抖动晶体振荡器上是如此的好,

    音频 DAC 等。

    谢谢,

    柳一