This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:TLV760

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067457/tlv760-tlv760

部件号:TLV760
“线程”中讨论的其它部件: ABSLM317

您可以堆叠调节器以增加电压(例如2个12V 以产生12伏和24伏输出),也可以使用外部电阻器和最稳定的配置来提高12伏输出电压。 如果迫使我考虑我过去不会做的解决方案,那么当前零件的可用性和交货时间将会是如此。 12 V SOT-23 TLV760现已推出。 谢谢 Ernie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ernie,

             TLV760不是可调输出 LDO,因此外部电阻器不会帮助增加输出电压。 如果要堆叠 LDO,需要考虑几个要点。 如果我正确理解了您的想法,您将拥有一个主 LDO,其输出将连接到一个次级 LDO 的接地,该次级 LDO 的输出将相对于主 LDO 的接地电压为24V。 以下是一些需要考虑的问题:

    (1)请确保同时购买两个 LDO 的输入电压(最好连接在一起)。 如果主 LDO 先接通电源,则辅助 LDO 的接地电压将会很高,辅助 LDO 上的 VIN-GND ABS 最大额定电压将会违规,这可能会对其造成损坏。

    (2)次级 LDO 将有一些电流从接地引脚流出(接地电流)。 LDO 只能输出电流,无法安全地吸收电流。 因此,为了确保主 LDO 不会吸收辅助 LDO 的接地电流,必须始终将外部电阻器连接到主 LDO 的输出, 以提供 接地电流的路径。

    (3)为了确保稳定性,辅助 LDO 的输入和输出电容必须连接到辅助 LDO 的接地端。

    (4) 主 LDO 上的任何线路或负载变化都会导致辅助 LDO 的接地电压变化并降低其性能。  

    请在缩放之前验证设置是否符合规格要求。 我认为,一个更简单的解决方案就是寻找一个可以直接支持24V 输出的 LDO。 例如,LM317设备  已有库存,可在 TI 商店购买。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特