This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:当设置为启用自动类别自动调整时,PCUT 阈值或 Pac 边界值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067244/tps23881-pcut-threshold-or-pac-margin-values-when-set-to-auto-class-auto-adjustment-enabled

部件号:TPS23881

您好,

我们是 TPS23881的一种设计。我们在 2对和4对模式中都使用 TPS23881。  

在以自动/半自动模式打开信道时,我们希望使用根据0x50寄存器启用的自动类别自动调整模式。  

请告诉我们  ,如果启用了自动类别自动调整模式, 为 PCUT 阈值或 Pac 利润设置了哪些值?  

此致,

查兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏兰,您好!

    如 TPS23881数据表所述,设置 AAC 位时,端口 PCUT 值将设置为寄存器0x51至0x54中测得的自动类功率。 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    在0x51-0x54中测量的4类自动类显示30W。 如果将 AAC 位设置为4类,允许的功率裕度是多少?  

    如果我们将 双对警务人员注册设置为34W, 并且还设置了 AAC 位,那么它是否会考虑警察人员注册中为被拘留人员设置的限制。

    此致,

    查兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查兰

    警察配置寄存器(1EH-21h,2Ah 和2bh)是我们设置 PCUT 值的寄存器。仅当您想要基于自动类别功率测量手动设置 PCUT 值时,才需要考虑功率边界。 如果设置了 AAC 位,则无需担心 PCUT 设置。 TPS23881将自行处理。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    我们正在尝试以自动模式在每个通道上加载30W。

     当设置了 AAC 位且未配置警察寄存器时,加载30W 时,我们会看到 tovld 故障。

    如果我们需要采取其他措施来避免 tovld 故障,请告诉我们。

    此致,

    查兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏兰,您好!

    您的以太网电缆有多长? 您是否可以尝试降低负载功率并查看? 我认为 PSE 看到的总功率(您的负载功率30W +电缆损耗)已经超过了被测装置。  对于符合 IEEE 标准的 PD,最大功耗为25.5W,以抵消电缆损耗。  此外,TPS23881具有以下 PCUT 容差规格。 谢谢。  

    此致,

    便士