This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:夸脱的含义(&quot);低电平钳电流(&quot);

Guru**** 2535210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067291/iso5852s-the-meaning-of-low-level-clamp-current

部件号:ISO5852S
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,专家,

我是否可以在数据表第9页中知道此规范的“低电平钳电流”的含义? 为什么测试条件是 V (锁模)= VEE2 + 2.5 V? 谢谢。

此致,

Jared。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared,  

    这是 Miller 夹具(锁模销)连接到浇口时的额定电流。  

    一旦门电压超过 VEE2 (负极电源) 2.5V,就会启用 Miller 夹,因此,在该电压下测量米勒夹钳时,会遇到最高峰值电流。  

    如果您需要有关 Miller Clamp 的一般说明,请参阅此处-> https://www.ti.com/lit/eb/slyy169/slyy169.pdf#page=24

    如果您有任何疑问,请告诉我。 如果这回答了您的所有问题,请按绿色按钮告知我。  

    最佳

    迪米特里