This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:SW (3引脚)连接

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067276/lm60440-sw-3pin-connection

部件号:LM60440

据说,CBOOT 连接可以用于3引脚,但除了布局功用,还有什么优点吗?

在布局示例和评估板中,引脚3是仅连接到 CBOOT 的电路。 (是否推荐?)

此外,如果连接并使用了3和12针脚,除了布局,还有什么缺点吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当设备工作时,SW 具有较高的 dv/dt,因此在 PIN Out 排列中,我们将用于 Cboot 连接的 PIN3和用于电源电感器连接的 PIN12分开。 内部都是 SW 节点。 它可以帮助客户避免车尾箱盖和防尘针脚之间的长轨迹连接。  

    如果连接 PIN3和12,需要小心软件切勿干扰其他信号节点,如 FB,VCC。

    谢谢