This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:多设备

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067365/ucd90124a-multiple-devices

部件号:UCD90124A

您好,专家,

客户 在两块主板上使用了两个 UCD90124A。 主机可以成功检测案例中的每个 UCD。 但是,当主机将两块主板连接在一起时,主机无法检测到 UCD。 他们肯定使用两个不同的 i2c 地址0x40和0x41。  

DS 7.4.13提到了级联多设备方法,但我们是否必须使用级联方式?  

请告知可能的原因以及如何解决?  

谢谢,

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    级联与通信无关。

    我会建议

    1.确保主板上没有其它地址为0x40或0x41的设备

    2.测量 i2c SCL/SDA 以确保其高达3.3V。

    3.连接独立电路板时,如果检测失败,请捕获 i2c 波形。  

    此致

    宜和