This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:关于负过电流保护的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566231, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067219/tps566231-question-about-negative-overcurrent-protection

部件号:TPS566231
“线程: TPS54824”中讨论的其它部件

是否有关于负过电流保护(INOCL)的详细信息或应用说明?

一位客户希望确认输出端的负极(反极性)电流的保护功能。

当 TPS566231无法保护反向电流时,请告诉我参考外部组件。

此致,

萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    很抱歉,我们没有引入负过电流保护的特定文档。 下面是 tps54824数据表中的描述,您可以参阅。

    关于“TPS566231无法保护反向电流时”,您担心的是什么应用?

    TPS566231具有 NOC 保护。 如果低压端 MOSFET 下沉电流超过 NOC 限制(-3.4A,典型值),低压端 MOSFET 将关闭。

    如果您还有其他问题,请告诉我。