This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:冷故障状态时的充电电流和 nCHG 状态并从中恢复

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072763/bq25101-charge-current-and-nchg-status-at-the-time-of-cold-fault-state-and-recovery-from-it

部件号:BQ25101

你(们)好

我已使用此充电 IC 为移动设备配置了电源电路。

作为其中一项评估,我正在根据图20检查收费控制,但有一些要点我没有得到。

  1. 当 TS 电压达到 vcold 状态时。2,充电电流停止,但 LED 保持亮起。 这是正确的吗?
  2. 当我返回至冷态时。3,充电已恢复,但充电电流未达到目标值。 此外,LED 指示灯也已熄灭。 这是为什么?
  3. 硬件重置后,它返回到预期的操作状态。4.  这是否意味着需要硬复位才能从冷态故障恢复到状态。4?

如果你能给我一些建议,我将不胜感激。

此致。

状态1.

很酷

状态。2.

伏尔

州。3.

很酷

硬复位

状态。4.

很酷

LED

(NCHG 漏极开路 FET)

蓄电池充电电流

50% Ichg。

但不稳定。

除非50% Ichg。

50% Ichg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆拉卡米,您好!

    我正在研究这一问题,您可以期待下周初听到这些信息。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆拉卡米,您好!

    我已经在实验室中测试了这种行为,并注意到与您所看到的行为有一些不同。 使用 BQ25101 EVM,我能够重新创建状态1-5,但 LED 一直保持亮起。

    要更清楚地回答您的问题,  

    这确实是我在法庭上观察到的行为。 在 Vcold 时,设备停止充电,但 LED 指示灯保持亮起。

    2.从冷态过渡到冷态时,设备按预期以50%的 ICHG 恢复正常运行,并且 LED 保持亮起。

    3.在没有完全硬件重置的情况下,我能够从冷态恢复到冷态。

    总之,我不知道为什么在你的案例中发生了这种在伏尔冷之后的行为,但这不是我所期待的,也不是我在工作台上看到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick San,Jackson San

    感谢您的测试。 我会再次检查项目2。 如果您对项目2可能发生有任何想法,请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆拉卡米,您好!

    您能否共享 项目2的输入,输出和 TS 电压波形? 如果可能,也可以使用电流探头检查 I_OUT。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克·桑

    我分享了关于项目2的一些波形。 抱歉,使用万用表测量了 I_OUT。

    in = ch3 (蓝色)

    OUT = CH1 (黄色)

    TS = CH2 (绿色)

    I_OUT =预期值为50mA,但可以看到25 ~ 27mA 的不稳定值。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持,我们将在下周进行审核并与您再次取得回复。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克·桑

    有没有更新? 如有必要,我准备进行其他验证。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    村上山

    很抱歉耽误你的时间。 我还没有找到发现25-27mA (而不是预期的50mA)的根本原因。但我将于星期一在实验室再次检查,然后再返回给您。

    谢谢你,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    村上山

    这种现象很可能发生,因为您卡在电池检测模式下。 这可能发生在3.8V Vbat 左右。 在这种模式下,设备以50%的占空比充电,如所附图所示,并检查电池电压何时增加并开始正常充电。 我在这里假设您使用的是 SMU,而不是实际电池,由于 SMU 强制使用此电压,它永远不会增加,并且您正在电池检测模式下有效地“卡住”。 但是,您应该能够在实际应用中使用系统中的电池而不是 SMU 从电池检测模式中恢复,因为电池电压将增加,充电将按预期恢复。

    谢谢,如果需要更多信息,请告诉我,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊·桑

    感谢您的回答。 我明白它是如何卡住的。

    此致。