This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823:外部组件选择

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823EVM-080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073004/tpsm82823-external-component-selection

部件号:TPSM82823

我们对 TPSM8282系列感兴趣。  表9-1. 组件列表: C3陶瓷电容器,120 pF,50 V,尺寸(0603)-其尺寸可降至0402?

另外,对于 C2 => 陶瓷电容器,1×22 μF,6.3 V,X6S,尺寸(0603),JMK107BC6226MA-T -可以像 表9-2中的那样将电容器减少到0402。 组件列表?  如果没有,有什么区别?

请您也解释一下如何在同一包装中制造@1A,2A 和3A 级的零件,而不更换任何外部组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    重要的是要检查 使用0402尺寸时是否有足够的有效电容。 如果有效电容符合数据表中的要求,C3和 C2的电容可能在0402中。

    在表9.2中,C2已在0402中,因为这是固定 VOUT 版本,其中小溶液尺寸更重要。 0603通常具有比0402更高的有效电容,并提供更好的负载瞬态性能。

    该器件设计用于支持3A 输出电流。 不同的电流版本通过将电流限制编程为不同的值来产生。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 瓦伦:

    感谢您的回复!  

    我有 一个 TPSM82823EVM-080评估板,发现它 有一个大容量的电容:CERM,47 µF,10 V,±20%, X7R,1210! 我们是否还必须在设计上使用如此大的帽子? 我在数据表中找不到这样的要求?

    此致

    什穆尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    您的设计中不需要这一点。 您只需要数据表中描述的最小输入电容。 EVM 上的47 UF 大容量封盖是因为 EVM 通常由外部台式电源通过电缆供电。  电缆电感 可防止外部电源对 常规设备切换和 负载瞬变等特殊测试导致的输入电压突然下降作出反应。 这就是为什么大型47uF 封盖保留在 EVM 的输入端以保持电源稳定。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的瓦伦:

    谢谢你们让我回到这里!

    对于输出电压= 3.3V,我选择了 R1 =162K,R2 =36K。 我从数据表中计算出 C3 = 333pF。 我们有一个330pF 库存(0402,50V,X7R)-我可以认为这是可以接受的吗?  C3的值是否更高或更低? 自从我检查了这一储备零件的有效电容,我 发现电容的最低下降是在85°C 时电容可能下降到318pF 以下? 我应该尝试获得一个值更高的电容器吗? 问题是 温度较低时电容器将接近实际额定值?

    我可以得到的下一个可用值是390pF,这是最好的吗?  @85°C 电容将降至370pF 以下,但@30°C 电容= 387pF。 如果这两种方法都不能接受,我可能需要提高包装尺寸?!  

    此致

    什穆尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    330pF (0402,50V,X7R)应该正常。 85C 时电容变化为318pF 并不会导致   设备 运行错误。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 瓦伦:

    非常感谢你们回来接我!  

    对于我们的 Vout = 2.5V 电源,我选择了=> R2 = 3.16K,该值计算=>C3 = 3.8nF,

    我们有库存 A:CL05B472KB5NNNC (4.7nF,0402,50V,X7R),最大容量损失为@ 85DegC =>约4.47nF

    这是可以接受 的还是我应该去买的  

     一个容量损失最大的 CL05B392KB5NNNC (3.9 nF,0402,50V,X7R)是@ 85DegC =>大约3.86nF?

    此致

    什穆尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    是的,我认为4.7华氏度是可以接受的。 您可以使用它。

    此致,

    瓦伦